This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:PMP11371

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11371, PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1280807/pmp11371-pmp11371

器件型号:PMP11371
主题中讨论的其他器件: PMP40025

您好、先生!

晚上好!

我正在使用5.5V/11Amp 的电源、因此采用了 TI 的 PMP11371参考设计。 我还完成了对参考设计板的所有测试、然后为我的项目制作了电源电路板。 但当我打开电源时、电源 UCC2874DR IC 的 IC 不进行开关 、即使在开关完成时、有时 MOSFET、有时 IC 开关也会损坏。
我重新检查了整个 PCB 的电路或删除了我发现的故障、但仍然会损坏 IC 或 MOSFET 损坏并因火花而爆炸、但我无法理解任何内容。 我应该怎么做、因为我在测试时销毁了许多 IC 和 MOSFET、但电源仍然无法打开 。请告诉我、因为我使用的是 TI PMP11371和 PMP40025的2个参考设计、这都是我的器件对电源的要求、但这是 到、我已经为我的项目选择了参考设计、我可以从这些参考设计为我的器件供电。

谢谢、此致
维平·库马尔·什里瓦什
(电子产品设计工程师)
Synergy 系统和解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    是否有一些故障波形? 您是否准确地复制了原理图和变压器? 我将在原始设计人员中循环帮助。

    谢谢。

    R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    因为电源没有打开、我还没有得到波形、即使在打开后、我得到的是1.5V、而不是5.5V、但几秒钟后、IC 因电源关闭而发生了烧断。
    如果您愿意、我可以将我的设计原理图发送给您、还可以发送 PCB 设计、这将更便于您理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    此设计是否仍有问题? 您能否发送原理图? 是否有机会捕获波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我给大家发送了原理图、但是我们不能给大家发送任何波形、因为电源是不接通的、我可以获取这样的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的邮件 ID 发送给我、以便我向您发送邮件。

    请您在我的邮件 ID 上发送 Hi、您的 ID 将被发送到我的邮件 ID。

    vipin_shrivas@s3india.com