This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1278198/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我正在使用 PSPICE for TI 工具进行 TI 器件仿真、在设计电路后、我进行仿真需要花费很长时间(大约20-30分钟)。 我无法理解为什么要花这么多时间。 请找到以下屏幕截图以供参考、请告诉我如何解决。

此致

穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    有许多方法可以加快仿真速度。 您是否仔细研究过它们? 我不想告诉你做一些你已经尝试过的事情,因为这可能很烦人。

    例如、保存直流状态。 更改收敛(如果收敛速度较慢)等。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我以前仅在 OrCAD PSPICE 中进行仿真。 PSpice for TI 对我来说是一项新功能、但我不知道如何提高仿真速度。 我使用 LMR34215创建了一个简单的电路、但无法进行仿真。 未找到错误、但仿真需要超过一个小时。 请指导我如何进行快速仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    我建议从该器件的参考设计开始。 您可以运行该应用程序、并浏览设置以更好地了解为优化性能和精度所做的工作。

    我刚刚拉高了 LMR34215SC5-Q1、注意到它同时具有启动和稳态仿真设置。 它甚至具有以下注意事项:

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    PSPICE 中使用 LMR34215器件进行仿真时。 我收到错误消息"ERROR (ORPSIM-15157):|von - voff|对于 vSwitch 型号 X_U1.X_U3_S30._U3_S30来说太小了。" 请让我知道如何解决它。 请查看随附的原理图文件、以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    我将把这个问题转接给产品线。 他们是自己设备上的专家、也是自己的模型。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    与上一篇文章类似、我建议使用器件产品文件夹中的示例原理图: https://www.ti.com/product/LMR34215-Q1

    您可以更改组件值和 Vin 以匹配您的设计、并查看问题是否仍然存在。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题、或打开一个新主题。

    此致、