This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非稳态多谐振荡器电路

Guru**** 2610675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286145/astable-multivibrator-circuit

我很确定我的值正确、但为什么我具有这样的输出。 我期待一个方波...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:

    乍一看、该电路似乎很合理。 最好检查电路的源以确保适当的偏置。

    还可能是 BJT 优化得过大、所以它们不会变得不稳定。

    您可以尝试将实际的 BJT 器件导入设计中、然后重试。

    最后、由于 QbreakN 由 Cadence 提供、您可以尝试将此问题发布在 pspice.com

    大卫