This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:仿真噪声

Guru**** 2611605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286074/pspice-for-ti-simulation-noise

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

我想比较 TI 的 PSPICE 仿真结果、但未给出任何最大值。 并在仿真设置中提供最大步长。

但当我看到提供了最大步长的结果时、它会表现出巨大的噪声。 请查看随附的以下图片。  

采用仿真设置中给出的步长:  

步长:  0.001e-6

使用默认的最大步长: 这意味着仿真设置中未指定步长。

正如我们在结果中看到的、如果我没有提供任何最大值、 设置中的步长会为我提供一个良好的波形。 我应该考虑哪一个?

请帮我。

谢谢

S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我的直觉是不相信第一个图表。 这种噪声看起来并不真实。 更像是收敛问题、或者可能是模型的问题。

    您能分享测试案例吗?

    大卫