This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929160EVM:TPS929160EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS929160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1285688/tps929160evm-tps929160evm

器件型号:TPS929160EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、在运行 GUI 之前、您是否已将 USB2ANY 固件更新为2.8.2.0及更高版本?  

    详细信息、请参阅 3.3固件更新 TPS929160EVM 用户指南进行了介绍。