This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:实验室测试设置

Guru**** 2898500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276083/tida-010062-test-setup-for-labs

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件:PMP41006

您好!

测试 PMP41006是否具有'Lab1'  

 设计指南的第3.1.3.2节所述、 对于"实验室"测试、直流输入电压(高达120V)在'J7"处给出。

需要弄清楚在哪些位置必须施加120VDC? 因为 J7将容纳用于 GaN 子卡的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉混淆。  在本设计指南之后更改了 TIDA-010062设计文件。  请忽略名称"J7"、120VDC 应由(AC)输入端口供电。  

    顺便说一下、直流输入测试期间存在一个已知错误、  在代码运行以启动功率级之前、需要直流偏置(10V~20V) (直流输入过高可能也会导致 OC 保护)。  否则、 由于 OPISE 零电压漂移、MOSFET 桥臂可能会使输入端口短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢所需的澄清并平视直流输入测试错误。

    通过执行部分3.1.1.3.2所述的步骤并在交流输入端口提供具有10V/20V 直流偏置的直流输入、很快计划对 PFC 级执行所有"4个实验室测试"。

    请告知我缺少的任何其他已知错误/步骤、以防止测试遇到可避免的错误并损坏组件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要进行 Lab3测试、控制不会在 Vac 高于75Vrms 之前启动。  负载应为 CR 模式(CONST 电阻)、具有150 ~ 500欧姆、既不过高也不过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道为什么 Power 和 VBUS 值不符合 main.syscfg 页面中的 TIDA010062设计?

    [功率指定为3300 (而不是1050W)、Vbus 指定为380 (而不是385V)]

    -目前我想测试板,因为它是。 因此 它是否安全 以通过使用上述(默认)值进行调试来继续进行所有4个实验?

    -另外、我在 Resource Explorer 中找不到此设计的 calculations.xlsx。 如果丢失了、请分享相同的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    a  在运行代码以启动功率级之前、需要直流偏置(10V~20V)、[/引号]

    我在 开始运行上述代码之前、根据 TIDUET7G 的第3.1.2.5.1节、使用12V 的直流偏置测试 Lab1。  

    在输入为12V 的空载条件下、观察到的 Vbus 约为21V。  

    然而、如文档中所述、在为 Lab1从初始条件提供500欧姆 CR 负载后、升压操作在15V 后停止。 (即针对16Vin 获取16Vbus 等)

    这可能是什么原因造成的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以根据自己的意愿更改它、我不知道为什么这个值会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的、如果您输入12V 的输入、输出应该远低于12V、然后才会生成 PWM 脉冲。 您可以添加0.2A 负载、以避免一些电荷来自空间。