This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:无缝故障转移

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, LM5020, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1283554/pmp20859-seamless-failover

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件: LM5020TPS3808

您好、TI!

PMP20859的参考设计是否能够仅使用辅助48Vdc 输入并在 PoE 输入断开的情况下输出 Vout? 提出这一问题的原因是、当 PoE 和辅助输入分别断开时、Vout 最初将为0V。 当仅连接辅助输入时、Q9"GATE"将处于高电平并将"S"拉至低电平、从而禁止 U7运行并输出 Vout。 如果连接了 PoE 输入和辅助输入、然后断开 PoE 输入、则不会出现这种情况。 因为 Vout 导通并下拉 Q9"栅极"。

此致、
kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

    是的、PMP20859只能与 AUX 输入一起使用。  如果未连接任何 PoE 输入、Q5和 Q6都将关断。  Q12将关断、Q10将导通、然后关断 Q9。  这样 LM5020的 SS 便可仅与 AUX 输入配合使用。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的理解是不同的。 当辅助电源为48V 时、U6的引脚1为高电平、AUX_OUT 为低电平、Q14栅极为高电平、PG2为低电平、Q12栅极为高电平、Q10 Fate 为低电平、Q9栅极为高电平、最后 SS 为低电平。 下面的原理图中标记了绿色逻辑、以便更清晰地进行说明。

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

    当 CT 引脚断开时、TPS3808从感应范围内到复位引脚置位具有20毫秒的典型延迟(12/20/28ms)。  这允许转换器开启、U2禁用 Q9。  从测试报告可以看出、输出的导通时间约为5ms。  我刚刚在一个电路板上测量这个...延迟时间刚好是20ms。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    这让我很清楚。 TI 使用较长的 RESET 信号延迟来打开具有辅助输入的输出。
    一个附带问题-通常 TI 通过控制器数据表中的公式提供软启动时间。 但是、我在 LM5020数据表中找不到它。 您知道我们可以在哪里找到此信息吗?

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

    数据表中没有提供 SS 公式、但此 E2E 介绍了 LM5020的 SS 函数。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130667/lm5020-internal-error-amp-and-ss-of-lm5020?keyMatch=LM5020%20SS

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    根据 e2e 论坛的信息、LM5020软启动时间可以近似为(Comp + 0.55V)* Css/10uA。 从 LM5020方框图中可以看到 Comp 引脚上有一个上拉至5V 的引脚。 因此、将5V 插入方程可得到(5 + 0.55)* 0.01U/10U = 5.55ms、这与 PMP20859测试报告中的5ms 完全匹配。 不过、  根据图3、图4和图5、当 CSS 值相同时、LM5020评估板的输出斜升时间约为2ms。 是因为 Comp 电压不是固定在5V 吗?

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

    没错。  参考方框图、CS 引脚上的最大电压典型值为0.5V。  在 PWM 比较器中、该电压将与2R/R 分压器的输出进行比较、因此该分压器的输入端存在1.5V 电压。  增加1.4V 偏移会使最大占空比的 COMP 电压为2.9V。  实际工作点很可能小于最大占空比、这将导致 COMP 电压低于2.9V。  此外、这些都是没有考虑容差的标称值。  由于 SS 正在逐步提升占空比、这会限制可为输出电容充电的电流。  输出电容和直流负载的大小也会影响启动时间。  这种类型的软启动的主要目的是限制对输出电容进行充电的电流。  如果还需要更具体的输出电压斜升时间、则需要 SS 电容值进行某种迭代。

    谢谢。

    大卫