This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1280886/pspice-for-ti-installation-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好、TI!

双击"PSpice-for-TI_setup.exe"后、窗口中不会显示安装屏蔽。 我可以知道原因吗?

以下 是双击.exe 文件后的安装问题顺序。
我单击了发送到我公司电子邮件的链接、如下所示。

双击下载的.exe 文件、如下所示。
在弹出窗口下方:
然后在任务栏上显示下面,窗口上没有弹出窗口。
然后,在"Installshield (安装)"上方,在任务栏上关闭自己几秒钟。
我的系统信息如下:
处理器:第12代英特尔Registered酷睿 TM i7-12800H  2.40 GHz
RAM: 32.0 GB
系统类型: 64位操作系统,基于 x64的处理器
版本:Windows 11 Pro
此致、
K·K·克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    您能否共享 intallation 日志文件?

    您应该能够在以下路径中找到它:

    %AppData%\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt 

    例如
    C:\Users\DavidLarkin\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    这也可能是安全问题。
    如果需要、还请尝试以下方法:

    1.  打开 Windows 控制面板->管理工具->本地安全策略

    2.  在左侧列中,选择本地策略->安全选项

    3.  在右侧栏中,选择系统加密:使用符合 FIPS 的算法进行加密、散列和签名。 双击此按钮、如果启用、则将其设置为禁用。

    4.  重新启动机器并重新执行安装。

    请告诉我结果。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它默认为"系统加密:使用符合 FIPS 的算法进行加密、散列和签名"中的"已禁用"、如下所述。

    我的 %AppData%\Cadence\PSpiceTIInstall 文件夹中不存在该 txt 文件、如下所示。

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:  

    请尝试运行 TIPSpice.exe、然后再次查看目录、查看是否显示了其他文件。

    我们还在寻找 PSpice4TI_setup.exe 等产品。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    双击 TIPSpice.exe 后不会显示其他文件。  TIPSpice.exe 与 PSpice-for-TI_setup.exe 之间有何区别?

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok Khuan:

    之前有一个此行为的实例、运行 TIPSpice.exe 似乎可以解决该问题。

    因为这对你不起作用,我会更深入一点,并回你。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    您能否打开 CMD 窗口并在其中运行 TIPSpice.exe? 如果生成了错误消息、您可以在其中捕获它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    命令提示符和 C:\Users\QHK438\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall 文件夹中没有错误消息。

    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok Khuan:

    我将上报此问题、因为我在这里没有取得太大进展。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的团队成员分享了一种解决安装问题的方法。 这是因为 Endpoint Protector 阻止安装程序运行,并且通过将此问题添加到"允许"列表并更新本地策略来解决此问题。 通过 右键单击系统托盘中的 Endpoint Protector 图标(看起来像交通信号灯的图标)并选择"Update Policies Now"(立即更新策略)、我可以更新本地策略。

    此致、
    K·K·克