This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:如果 PSpice for TI 用于商业用途且需要糖果授权

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1284814/pspice-for-ti-if-pspice-for-ti-is-used-for-commercial-use-and-require-candance-authorization

主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

您好!

 我们的客户需要确认有关 PSpice for TI 的两个问题:

1.请问 PSPICE-FOR-TI 是否可以用于商业硬件设计,是否需要商业许可证?

2. 我看到   PSPICE-FOR-TI 和 Candance 完全相同,界面和 Candance 相同,所以如果我们需要 Candance 授权使用 PSPICE-FOR-TI ,使用 PSPICE-FOR-TI 的公司没有许可证下的 Candance 许可证涉及侵权?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    PSpice for TI 是 SPB (Cadence 的完整 PSpice 工具)的精选版本。  

    它作为免费软件提供给任何人想要下载。 它内置了 TI PSpice 模型库、从而能够更轻松地在客户设计中评估我们的器件。

    这能回答客户的问题吗?

    大卫