This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:在输入电压较低的情况下进行 PCB 第6版测试?

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1284214/tida-01606-pcb-rev6-test-with-lower-vin

器件型号:TIDA-01606

团队、

客户正在 使用 TMDSCNCD28379D 和最新的 Digital Power SDK 5.00.01.00测试 TIDA-01606 PCB 修订版6。

我使用 LAB7测试模式进行了一些测量、结果如下所示、

  1. 我们最初采用60VAC3 (相线到中性线电压)并将输出直流电压基准设置为500VDC。
    电压和电流同步。 但是 CCS 调试窗口中显示的 iGridRms (~3A)电流与我们的测量值(6Arms)不匹配。 在65瓦

     

 

 

条件下、 。 2.缓慢增大交流输入电压至230VAC3(L-N),输出直流电压增加至700VDC,输出功率增加至约1.7kW (相当于 tidue53i 用户指南,图3-9)。 检查在 Stercom 处测量的左侧图片和用户指南中的右侧参考测量值。 所有测试均使用 LAB7 Exercise 中的默认稳压器参数执行、并使用 Delta Elektronika (15kW)的电子负载进行测试。 从原理图中可以看出、用于 iGridRms 检测的分流电阻器(R5、R41和47)为2m Ω 型。 检查此值是否已更改、或者 AMC1306 (Δ-Σ)比例因子代码是否需要进行任何更改? 此外、请告知我们是否使用额外的 LEM 电流传感器(CASR-15-NP) U3、U4和 U5进行调节或测量? 提前感谢、 A:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    下面你找到我的答案:

    1) 1)我需要在实验中检查此功能。 明天,我来看看这个问题。

    2) 2)客户是否具有与中间点的中性连接? 正在使用哪个控制卡? 一般而言,我认为 KP 和 KI 是不够的(当然,如果没有中立的话)。 建议客户把 KP 提高40 %。

    3)是的、我们需要2m Ω、这是很好的缩放比例。 无需软件更改。

    4) 4)控制电流不需要 LEM、另外还因为其中一个 LEM 信号会受到噪声的影响。 请使用 SDFM。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    感谢您的答复。

    关于2)我们将中性点连接到中间点。 我们可以增大电流控制器的 Kp 和 ki、但在此之前、我们要确保测得的电流与参考第1点的 GUI 中显示的电流相同。

    请检查并告知我们。

    提前感谢

    此致、

    苏杰