版本17.4-2023-S009
安装 PSpice for TI 后、我注意到 Cadence PSpice 模型库中的所有器件并非都包含在其中。 例如、在无源类别下、只安装了一个变压器器件、而 pspice.com 上发布的库提供了十二个变压器器件。 我在 pspice.com 上找不到有关如何获取这些器件的说明。
- 这些器件不是 PSPICE for TI 许可证的一部分吗?
- 如果可用、如何获取它们?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
版本17.4-2023-S009
安装 PSpice for TI 后、我注意到 Cadence PSpice 模型库中的所有器件并非都包含在其中。 例如、在无源类别下、只安装了一个变压器器件、而 pspice.com 上发布的库提供了十二个变压器器件。 我在 pspice.com 上找不到有关如何获取这些器件的说明。
David 您好:
我负责为微控制器编写固件、现在我负责开发连接这些器件的电路、因此我使用的是 PSpice for TI、但我是对使用该工具的新手。 我的学习起点是从交流电源供电。 我想获得一些使用该工具开发交流至直流转换电路的经验、然后继续介绍贵公司提供的电源解决方案。
在 Cadence PSpice 模型库的被动类别下是变压器的一个子类别、在该子类别中是十二个变压器器件。 您的 PSpice for TI 仅提供这些器件中的一个、称为 XFRM_LINEAR。 您是说 PSpice for TI 不供应或附带其余的11个变压器器件吗?
我也不熟悉结和软着陆这两个术语,所以我不明白标记对这些东西的依赖性。
然后你会说"如果它是一个行为模型,那么你就可以在设计中包括这些模型,而不会有任何问题。" 我不理解这一点、那么您能详细说明一下吗? 例如、行为模型是电路仿真还是特定器件的特征行为?
如果您可以提供其中一些变压器器件、我肯定会感兴趣。 例如、我对所有十一项都感兴趣。
此致、
托马斯
尊敬的 Thomas:
TI 的 PSpice 有许多基本培训模块。 作为新用户、我鼓励大家查看所有这些内容。 这些套件涵盖了直流、交流、瞬态以及 Monte Carlo 分析和导入外部模型等基本知识。 在该部分中、视频讨论了"软着陆"。
培训内容位于 PSpice 页面底部。 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
Cadence 还将主办有关 PSpice for TI 的培训。 https://www.pspice.com/pspice-for-ti/training-course
https://www.pspice.com/pspice-for-ti
https://www.pspice.com/pspice-for-ti/training-videos
为了推广 TI 器件并保护 Cadence IP、该版本在检测到基于外部晶体管的模型时将分析限制在3个探针(标记)。
行为模型就是一种数学模型。 例如、IR 是一个简单的示例。 晶体管被识别为具有 PN 结。 包括二极管、CMOS、NMOS、PMOS、BJT、 JFET 都是具有 PN 结的器件示例。
TI 的 PSpice 只有1个变压器。 我进行了快速搜索、但找不到用于变压器的 PSpice 模型。 我找到了一些有关如何为 SPICE 创建变压器模型的资源、但我不确定这如何与 PSpice for TI 一起工作。
https://resources.ema-eda.com/ema-blog/how-to-create-transformer-spice-models-2
此致、
大卫