This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:波特图不同的参考

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1284265/pspice-for-ti-bode-diagramm-different-references

您好!

我正在尝试仿真该电路。

我想绘制波特图。 现在、我对 PSPICE 如何计算波特图感到困惑? 通过其他仿真程序、我知道他们将像这样计算增益:

对于 p1=20*log (V2/V1)

且 P2=20*log (V3/V1)

如何能够按照所述的方式绘制 P1和 P2的增益? 当我用 PSPICE 仿真电路时、我得到了一条-40dB 的水平线、以适应 P1的增益。 使用同一电路的不同程序进行仿真会导致0dB 的水平线。 我想发生这种情况是由于不同的参考?

此外、我对图表窗口中不同走线表达式的含义也感兴趣。 V (C3:1)、V (C3:2)、V1 (C3)、V2 (C3)之间的差值是多少?

希望您能有所帮助