This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:使用 LM2743模型的仿真误差

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1281601/pspice-for-ti-simulation-error-with-lm2743-model

大家好!

什么是"ERROR (ORPSIM-16295):无效表达式:指定电流(I)、电压(V)或数字(D)"。 我正在尝试仿真最坏情况/灵敏度情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    您能否共享您的仿真文件以便我在末端进行调试?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Celeb,
    e2e.ti.com/.../LM2743_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.rar

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    我已经将您的模型设置与产品页面上提供的配置进行了比较。  您是否使用了原始模型、然后对电路进行了编辑? 我会使用该模型并进行增量更改、直到您确定产生误差的原因。 您以前有过模型工作吗?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calbe、
    是的、我刚刚编辑了 Webench 中的电路、当我尝试对 Monti-caarlo 或最坏的情况进行仿真时、看到了同样的误差。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    这意味着当您将设计从 WEBENCH 转移到 PSPICE 时、您的电路设置有问题。 我会进行增量更改、并在您每次进行更改时运行仿真、以便您能够隔离误差源。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb:

    正如我之前提到的、这个问题只会在我尝试一个蒙特卡洛仿真或者最坏情况仿真时才会出现。 即使直接从 WEBENCH 仿真项目而没有进行任何编辑、我也遇到了这个问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    您的 Monte Carlo 输出变量设置错误。 在您的情况下、输出变量应为"V (VOUT)"、而不是 VOUT。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Caleb, 非常感谢!