This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1283864/tida-00663-tida-00663

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200

您好!

到目前为止,我一直在努力计算时间(减去假期):时间 1的值现在小于时间 2的值!

另一个观察结果是、一个 TDC7200的中断线为低电平(和应该的一样)、而第二个中断始终为高电平。  换了 TDC 都没有改进。  

我在启动/停止序列后针对两个 TDC 接收到的状态为0b00011001、该状态看起来正常。

SPI 时钟为9.4 MHz、TDC 时钟为16 MHz。

有人知道从哪里开始挖掘?

感谢您的帮助。