This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PsPspice 在编辑 Breake.lib 后检测到包含晶体管或二极管的导入模型。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271835/pspspice-detected-an-imported-model-containing-transistors-or-diodes-after-editing-breakout-lib

主题中讨论的其他器件:OPA1632

我将完成 TI 的 PSpice 培训 实验"16-1运行噪声分析"。

PSpice 在编辑 break.lib 后检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 无法在输出窗口中选择噪声参数。

由于示例中的晶体管在已安装的库中不可用、我编辑了 bound.lib 中的 QbreakN 部分、并更换了晶体管。 然而,我现在收到消息:" PsPspice 检测到一个包含晶体管或二极管的进口模型"。 此外、我无法在输出窗口中选择任何噪声参数。 我无法通过删除我在呼吸 akout.lib 中向 QbreakN 模型添加的参数来反转该过程

基本上、我希望能够对包含"非 TI" BJT 和 TI 运算放大器的电路进行仿真。 根据 PSpice for TI 中给定的限制是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    包含非 TI 晶体管/二极管模型将触发软登陆、从而将该工具限制为3个标记。 您仍然可以运行仿真、但您可以监控的节点数量会受到限制。

    不确定噪声仿真会发生什么情况。 让我看看这个。

    同样、删除模型更改也是如此。 看起来这应该可以抵消软着陆。

    我可能需要您的压缩测试台来确认所有这一切、但让我先看看能找到什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我不熟悉噪声分析视频16-1。

    您能否共享该链接?

    我需要您的项目/设计、以便我能够看到结尾处的结果。 否则,我只是猜测。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      可以从 Cadence 下载 PSpice for TI 培训实验室- https://www.pspice.com/pspice-for-ti/training-course

    我在另一台机器上进行了新的安装、 在这台机器上、我可以通过修改 Qbreak.lib 中的 QbreakN 模型来触发/删除 TI 软启动。 我将 break.lib 和 break.libsig 复制到我的第一个 PSpice 安装包中、并使其同样有效。

    当我触发 TI 软启动(并且必须在原理图上放置1-3个标记)时、噪声仿真输出变量不会显示在"add traces"窗口中。

    以下2N2222模型用于 QbreakN:

    +IS=3.88184e-14 BF=929.846 NF = 1.10496 VAF=16.5003
    +IKF=0.019539 ISE =1.0168e-11 NE=1.94752 BR=48.4545
    +NR=1.07004 VAR=40.538 IKR=0.19539 ISC=1.0168e-11
    +NC=4 rb=0.1 irb=0.1 rb=0.1 rb=0.1
    +RE=0.0001 RC=0.426673 XTB=0.1 XTI=1
    +VJE=1.05 CJE=2.23677e-11 EG =0.582701 MJE=0.63466
    +TF=4.06711e-10 XTF=3.92912 VT=17712.6 ITF=0.4334
    +CJC=2.23943e-11 VjC=0.576146 MjC=0.632796 XCJC=1
    +FC=0.170253 CJS=0 VJS=0.75 EJS=0.5
    +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1

    示例工程以 zip 格式附加  

    e2e.ti.com/.../Noise_5F00_example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您为我提供培训材料。 我搜索了 TI.com 和 pspice.com's 培训、但没有下载此培训、认为它只是重复了其他培训。  

    我很高兴您能使其正常运行。 当您回到原始的未修改模型时,它仍然处于软着陆状态,这令人困惑。

    看起来您已经解决了这个问题。

    我将与 Cadence 核实软启动期间为什么噪声分析被禁用。 可能是噪声分析需要监控许多节点、这些节点会违反软启动标准。 或者、在软启动过程中可能会禁用某些高级功能、以激励升级到完整版本。 如果您可能是 PSpice 的忠实用户、那么升级可能是您需要的解决方案。

    无论是普通用户还是偶尔使用 PSpice for TI 都可以。

    我会玩你提供的项目,但我不认为有任何问题。 即软着陆和噪声分析如何相互作用。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么教程显示要监控偏置电路而不是输出。 这是奇数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的意思。

    Q1/Q2电流镜的偏置由 RBIAS 设置。
    V1是源输出、差分输出为 OUT1/OUT2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须重新阅读该模块。 我感到惊讶的是、他们正在研究电流镜对偏置的噪声影响。

    我曾经听到过有关发生的事情。

    噪声分析未连接到标记。 因此、如果触发了软启动、并且没有任何标记、则噪声分析将不起作用。 完整版 PSpice 也是如此(尽管没有软启动)。 即使未选择任何标记、也不会有任何噪声分析。

    这就是他们实施此功能的方式。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  不太明白这是怎么工作的。

    在 输出图中显示已添加的标记后、 "Add Trace"对话框中的 Noise output 变量复选框仍呈灰色。 输出窗口显示运行的"AC (和噪声) Analysis"。

    在不进行软启动时、无需添加任何标记即可运行 "AC (和噪声)分析"并绘制所有噪声变量。

    这是其在软启动中的外观:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这有点像黑盒。 如果可能、我将要求提供更清楚的解释并在此处发布(除非专有)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    没有听到过、但我认为这是因为你可以有电压或电流标记、但没有任何噪声标记。

    因此、在软着陆时、您只能有3个标记(电流或电压)。 由于没有噪声标记、因此您无法进行噪声分析。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想您是对的。 在软启动模式下噪声仿真似乎不是一个选项。 我返回到 LTSpice、并获得了电路仿真结果、其中电路具有 BJT、OPA161x、OPAx206和 OPA1632模型、并轻松导入 FAILY。

    迈克尔