This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31092:PMP31092

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, PMP31092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1282610/pmp31092-pmp31092

器件型号:PMP31092
主题中讨论的其他器件:LM5045

您好...

请参阅 LM5045参考设计(PMP31092)。

红框的功能是什么?!请参阅下面的图。

(C1、R1、D100和 D101)

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    元件  C100、R100、D100和 D101执行转换器的软启动。

    考虑到我们在转换器的输出端有一定的 dV/dT、这个 dV/dT 乘以 C100会产生一个电流; 当这个电流乘以 R29、在这个电阻器上建立一个电压并且等于 U4引脚3上的基准电压时、这个 dV/dT 将保持恒定(因此它´s 一个闭环软启动)。 软启动 完成后、R100会将 C100充电至 Vout、而不会产生任何压降(否则 D100上的小幅度下降会在 PSU 达到稳定状态时减慢软启动速度)。 然后是 D101、在关闭电源后、当转换器的 Vout 斜降时、C100会放电。

    谢谢。

    罗伯托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也感谢您关注此参考设计! :-)

    此致、

    罗伯托