This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:PCB 天线设计

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1280623/tida-020047-antenna-design-on-pcb

器件型号:TIDA-020047

您好!

我将从 TIDA020047参考板开始、改善 仰角轴的视场(FoV)和分辨率。 我要搜索您对天线放置的输入、如此处所述。

您能否建议是否可以在不影响雷达辐射或任何其他影响的情况下调整天线位置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我将与我们的雷达设计人员进行确认。  通常、天线设计是客户或第三方设计项目。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我建议对最终设计运行 EM 远场仿真、以检查天线之间的辐射方向图和耦合。  当高增益天线彼此非常靠近时、相邻 天线之间的耦合将增加。  因此、模拟和验证您的设计非常重要。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    感谢您的帮助、

    如果使用我的硬件在 TDM 模式,我真的 需要做这样的模拟来 chek 天线极化 ?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    是的、我会检查远场辐射方向图和天线之间的耦合。

    此致、

    萨米语