This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:电流传感器公式

Guru**** 2610605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1282285/tida-01606-current-sensor-equation

器件型号:TIDA-01606

尊敬的所有人:

我想问一下电流传感器公式。

当我查看原理图时、电流传感器如下所示。

这是 CCS 代码。

其中变量的定义如下所示。


#define TINV_CURRENT_OFFSET_PU ((float32_t) 0.5)

#define TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR ((float32_t) 0.000244140625)

您能解释一下 CCS 代码和公式之间的关系吗?

那么什么是 RF 和 Re?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    在您找到我的答案之后

    您能解释一下 CCS 代码和公式之间的关系吗?

    TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR 等于1/4096、并且来自 ADC 的12位分辨率。

    基本而言、您从 ADC 中进行测量、即 I 介于0和4096之间。 稍后、您可以乘以比例因子并减去偏移量、以获得-1到1之间的标幺值。 您需要测量值介于1和-1之间、因为测量的电流可以是负电流、也可以是正电流。

    那么什么是 RF 和 Re?

    Rf 为 R26 、Re 为 R19。

    谢谢

    此致

    里卡多