您好!
我正在分析控制环路、下面找不到 umin 和 umax 的单位。


它的单位是拉德吗? 这是相移限制吗?
谢谢!
文森特·博利厄-加农
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在分析控制环路、下面找不到 umin 和 umax 的单位。


它的单位是拉德吗? 这是相移限制吗?
谢谢!
文森特·博利厄-加农
您好、Vincent:
Umin 和 Umax 是 PI 控制器的饱和限值。 在具有闭合电流环路的 TIDA-010054实验4中、这些是以 pu 为单位的相移限制。
1pu = 360度或2 π rad。
请在 DCL 用户指南中查找更多信息:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJWaWA2Sb64MnpYgHjEPPQ__c2000ware_software_package__gYkahfz__LATEST
此致、
安德烈
亚斯您好、Vincent:
ADC 在 DAB_HAL_setupADC ()函数中设置。
在该函数中定义了 ADC 模块、ADC 通道、ADC 转换启动、ADC 触发和 ADC 采集时间
将使用用于初级侧第一个桥臂的 ePWM 模块1作为触发源。 这就是它采用100kHz 的原因。
该操作在 DAB_HAL_setupTrigForADC ()中完成。
DAB_VPRIM_ADCREAD 是用于在正确的位置读出 ADC 结果寄存器的宏。
DAB_VPRIM_ADC_ACQPS_SYS_CLKS 是采集的周期数。 这是在转换开始前为 ADC 模块内的采样保持电容器充电的时间。
我希望这对您有所帮助。
此致、
安德烈
亚斯