This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:在 CV 和 CC 模式下监测电流和电压

Guru**** 2882510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1281306/pmp40766-monitoring-current-and-voltage-in-cv-and-cc-modes

器件型号:PMP40766

尊敬的 TI:

我们需要根据 PMP40766设计设计智能充电器、

实质上、我们将 Vbus 电压电平保持在390V 左右、主要的设计要求包括:

首先、我们需要在 CV (恒压)和 CC (恒流)模式下监测电流和电压。 我们正在寻找一种从环路电路获得 ADC 信号的方法。 例如、我们是使用 R58和 R59之间的连接点来计算 CV 模式下的电流、还是使用 Vbias 来确定 CC 模式下的电压? 我们已充分利用您的设计工具(UCC25640x 设计计算器4.0版)和 UCC25640x 数据表(特别是第8章-应用和实施)。 不过、我们在设计工具原理图(TAB 处理和瞬态)和 PMP40776原理图中、仍然需要在环路电路之间建立明确的连接。 您能否提供有关如何调整电阻器或电容器值以实现我们所需的 CV 和 CC 设置(例如80V 和10A)的指导(公式)?  此外、如果我们选择的变压器和电感器等组件与原理图中指定的组件不同、这是否会影响电路性能?

第二、出于安全考虑、我们打算加入一个额外的开关、利用 MOSFET、在出现问题时中断充电过程。 我们应该将此开关置于 LCC (环路控制电路)模块的初级侧还是次级侧?

非常感谢您关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于输出电流读数、您可以使用 U8的引脚1 (电流检测放大器的输出)。 对于输出电压读数、可以使用标有"VBIAS"的网格。

    Excel 计算器工具假定输出电压恒定。 您可以使用它来确定恒定电压环路补偿的补偿参数。 对于 PM40766中使用的配置、使用 CF (C34)、不使用 Rz 和 CZ、RF 未连接到 Vout。 对于 CC 环路、没有现成的 Excel 计算工具、但 PMP40766中采用了合适的补偿结构、 使用 II 型补偿。 对于恒定电流、通常使用低带宽。  

    CV 设定点由 U7A 的基准电压和由 R63、R64和 R65构成的 FB 分压器决定。 如果您将 R62更改为8.66kΩ、这应该会提供80V 的 CV 调节点。 CC 设定点由电流检测电阻 R68和 R69、U8的电流检测增益和 U7B 引脚5处的电压决定。 如果您将 R57更改为0Ω 并移除 R58和 R59、这应该会提供10A 的 CC 调节点。  

    您可以根据需要选择磁性元件供应商。 但是、可能需要定制磁性元件。

    通常、我在输出电压连接和电池连接之间看到保护 FET。

    此致、

    本洛夫