请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010210 主题中讨论的其他器件:UCC14141-Q1
大家好、在 TIDA-010210-GaN 参考设计中、隔离模块 U2使用的是 UCC14150DWNQ1、这颗芯片在 TI 官网上无法查询。 是否可以在不更改外围电路和软件的情况下将 UCC14150DWN 完全替换为 UCC14141-Q1。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、在 TIDA-010210-GaN 参考设计中、隔离模块 U2使用的是 UCC14150DWNQ1、这颗芯片在 TI 官网上无法查询。 是否可以在不更改外围电路和软件的情况下将 UCC14150DWN 完全替换为 UCC14141-Q1。

您好!
您需要将输出轨中的电压保持在12V。
我建议您使用以下组件UCC14131-Q1。
谢谢
此致
里卡多