This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:CT 一次侧发生故障时会发生什么情况?

Guru**** 2610595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1278758/tida-01385-what-happens-in-the-case-of-a-fault-on-the-primary-of-the-ct

器件型号:TIDA-01385

如果 CT 的初级侧发生故障、如何保护能量收集电路(TIDA-01385)免受该故障的影响? 在故障情况下、CT 输出不能超过2A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    遗憾的是、电路未考虑故障发生的情况、CT 没有保护功能。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。  

    您是否知道有什么有助于在 CT 初级侧发生故障时保护电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    故障具体指的是什么? 是什么?

    当故障发生时、您希望有什么行为?  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    故障将是过流情况。 我认为最好将 CT 二次侧短路、但只要电路不会损坏、任何事情都可以。 我们需要该电路在过流情况后继续保持正常功能。  

    谢谢。  

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这样、我认为您可以重复使用 Q2、该晶体管用于在超级电容器充满电时短接 CT。 我想您可以再添加一个能够检测 CT 电流并控制 Q2的电路、当发生过流时、电路可以开启 Q2、然后使 CT 短路。

    此电路可以是比较器、用于比较 CT 的电流和您设置的最大电流(例如2A)、然后当 CT 电流高于您设置的最大电流时、比较器会输出逻辑高电压以开启 Q2。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    此外、使用升压转换器代替降压转换器甚至线性稳压器有什么优势? 对于使用升压转换器的原因是否有具体原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压和输出电压决定了是使用升压还是降压。 在该参考设计中、输出电压为3.6V、但超级电容器电压通常为0.9~2.5V、因此此处需要升压来将超级电容器电压升压到3.6V。

    此致、

    内森