This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BC337型号似乎无法正常工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1280821/bc337-models-seem-not-working-correctly

尊敬的支持部门:

我正在尝试使用包含 BC337-25晶体管的 TINA 来仿真电路。 我在这样做时遇到了很多麻烦、最终我准确指出了 TINA 中提供的 BC337-25模型的问题。

如果您选择 SPICE-BJT 模型、即使 β 正向设置为347 Ic、仿真也会为@(VCE=VCE=5V 10mA)提供80的裸 β(请参阅 e2e.ti.com/.../bc337_2D00_25_5F00_SPICE_5F00_BJT_5F00_Ic_5F00_Vce_5F00_Ib.TSCand运行 Ctrl-Alt 文件。 r)

如果你选择 HybridP 模型,测试版看起来不错,但瞬态仿真期间的 VBE 肯定是错误的... (请参阅文件 e2e.ti.com/.../bc337_2D00_25_5F00_HybridP_5F00_Ic_5F00_Vce_5F00_Ib.TSC

如果您使用 SPICE-BJT 模型模拟最简单的放大器、您会发现1.1V 的 VBE、这是完全错误的... 请参阅文件 e2e.ti.com/.../CE_5F00_amplifier_5F00_Bc337_5F00_HybridP.TSC

我做错了吗? 非常感谢您的帮助和支持。 Best、Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。    当问题得到解答时、请单击 This Resolved my issues (此问题已解决)按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德