This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(ORCAP-2466)无法启动库的 Re 安装。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1280139/pspice-for-ti-error-orcap-2466-re-installation-of-libraries-could-not-be-started

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

我在运行 PSpice for TI 时遇到问题。 我可以安装它、但当我尝试运行它时、它首先尝试下载 TI 库、一段时间后、它将向我显示错误(ORCAP-2466)、提示无法开始重新安装库。 稍后尝试重新安装库。 当我这么做时、它将关闭、我再次尝试打开它、我将得到相同的错误。

在出错之后、当我尝试打开任何文件或原理图时、PSpice 将崩溃。

附件是我得到的错误的一些屏幕截图。

我还附加了生成的.ini 文件。 我将其更改为.log 文件扩展名以附加它。

我应该怎么做才能安装库?

谢谢!

艾伯特

  e2e.ti.com/.../Capture.ini.log