This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:天线元件放置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1270453/tida-020047-antenna-element-placement

器件型号:TIDA-020047

您好!  

为了增加 仰角分辨率,我需要修改天线元件的位置如下:  

您能否使用 TIDA020047中的天线元件确认可以执行此操作? 您能帮助我确认我可以在仰角处拥有7个虚拟天线(~16°)吗?  

渐变、

阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我将与我们的雷达设计人员进行确认。  通常、天线设计是客户或第三方设计项目。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请对此问题进行更新吗?

    此致