尊敬的 Texas Instruments:
希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我叫 Marcos S á Vinícius、是一名致力于工业自动化的学生、对计算机工程和仿真充满热情。 我将通过一个独特的请求与贵公司取得联系。
最近,我开始了一个令人兴奋的旅程,与我的顾问合作,构建一个 SAP-1(尽可能简单)计算机,这个项目的灵感来自 A. Malvino 的工作。 我们项目的初始阶段涉及使用 Spice 模型进行计算机仿真,这是了解 SAP-1组件复杂性的关键步骤。
然而、在为我们项目中的重要组件 TTL 74LS189 RAM 提供 Spice 模型的过程中、我们遇到了重大挑战。 尽管我们在互联网上的各个电子论坛中进行了全面的搜索、但始终无法找到适用于74LS189 RAM 的 Spice 模型。 因此、我与贵公司进行接洽、希望贵公司能够获得专业知识和资源来帮助我们。
我的问题如下:
- 是否可以从贵公司获取74LS189 RAM 的 Spice 模型?
- 您的组织是否已经拥有适用于74LS189等组件的 Spice 模型?
- 我们能否在 OrCAD 中有效地仿真74LS189 RAM、或者我们是否需要注意任何具体的注意事项?
如果问题的回答是否定的、对于74LS189没有 Spice 模型的情况、我想感谢您提供任何见解。 此外、我很想了解在为此特定组件创建 Spice 模型时所面临的挑战或复杂性。
我真诚地感谢你的时间和对这一请求的审议。 您的帮助将为我们的教育之旅和成功完成我们的 SAP-1计算机项目做出重大贡献。
提前感谢您的支持。 我期待您的答复和您能提供的任何指导。
此致、
Marcos S á Vinícius de Freitas
Marcos.vf@