This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:TIDA-01414

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1279483/tida-01414-tida-01414

器件型号:TIDA-01414

尊敬的 TI 团队:

TIDA-01414可以在24VDC 下运行? 或者、我应该为该电路板提供什么工作输入电压?

谢谢

阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    根据设计指南和原理图、此系统是针对可下降至27VDC 的30V 直流电源而设计的。 不支持24V 直流。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    应该使用哪种电源适配器? 我是说额定电压为30V 直流、电流、功率? 等等
    您能否共享电源适配器的链接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    我们不推荐特定的电源适配器。 该设计指南指出峰值功率为110W。 峰值电流消耗为(110*7W)/30V =~25A 的7个通道上。  

    我建议您在测试期间使用可在实验室中使用的电源、以便获取应用中的实际功耗数字、并根据这些结果确定应使用哪种类型的电源适配器。

    此致、
    J·麦克弗森