This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PFC 效率

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1277782/pmp22650-pfc-efficiency

器件型号:PMP22650

您好!

我对 PFC 的效率有疑问。
使用 PFC 与仅使用 FET 并行整流器之间的效率差异是什么?
我想了解交流功耗、EMC 传导发射、辐射发射、直流链路纹波等信息。

此致、
前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我建议你看看下面的文件,去了很多这些细节。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup390/slup390.pdf

    PMP22650常用的无桥 PFC 具有更低的输入电流失真 THD、因此功率因数更高。 与仅使用一个电桥相比、相同功率负载下的输入 RMS 电流更低。 这就是为什么如测试报告所示、PMP22650具有98.5%的高效率。

    就 EMI 而言、无桥解决方案将具有更高的共模噪声 、但可以使用额外的输入滤波来降低 EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们无法从您推荐的文件中找到我们想要了解的信息。
    您是否有关于在同一负载下交流电源的功耗或效率方面、使用 PFC 和不使用 PFC 之间的数字比较数据?

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有 PFC、我没有此单元的任何效率数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有办法获得数字比较数据?

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我们不打算获取这些数据。