This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:匀场电感计算

Guru**** 2611565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1270629/tida-020031-shim-inductance-calculation

器件型号:TIDA-020031

您能否提供以下公式的完整计算结果。 下图来自设计指南、未指明 IP_OFF 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    IP_OFF 是滞后电桥关闭时的初级侧电流。 您应该定义加载百分比 Coef 来实现 ZVS。

    那么 IP_OFF 可大致通过 IP_OFF =(Coef*Iout+Iout+n ü ΔIL /2)/(2*nps)计算。

    NPS 是匝数比、Iout 是额定输出电流、 ΔIL 是输出扼流圈上的纹波。

    此致