This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC 02955错误

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1279661/error-lmc-02955

首次启动时、我会收到以下错误。 任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    这是否与您在其上安装了 PSpice 的路径/帐户相同? 这通常是-35误差的问题所在。  

    您是否能找到安装文件?

    它应该位于一个相似的路径中、但是进入 PSpiceTIInstall 并查看您的 cdsPspiceTIlog.txt、而非 VBL。

    大卫