This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法下载 PSPICE-FOR_TI

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276272/pspice-for-ti-cannot-download-pspice-for_ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

当我尝试激活下载以下载该工具时、系统会提示我更新个人资料。
完成此操作并保存配置文件后、更改/更新将得到确认。
但是、下次我尝试时、我必须重新完成整个工作、因此我处于一个无限循环中、无法下载软件。
这是什么原因?
如何获取软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd:

    原因是我们的后台软件出现错误、其中通过 PSpice 下载页面输入的配置文件不会发送到实际的配置文件。

    纠正方法是直接通过 TI.com 进行更新

    直接登录 TI.com (而非 pspice 注册页面)。 然后转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息(很可能是收货地址)。 然后注销、转至 pspice 注册页面并再次申请。

    这对其他用户也起作用。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd:

    我会假设没有任何消息是好消息。

    如果仍有问题、请重新打开。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David。


    非常感谢您提供的信息。
    我是这样做的,我能够做到这一点。 我希望在我收到包含链接的电子邮件后、下载可以正常工作。

    非常感谢。

    此致

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerg:

    好消息。 我将关闭此窗口、但如果您遇到任何问题、我们可以重新打开。

    大卫