PSpice for TI 版本:17.4-2023-S009
我想在设计中添加一个变压器、但我遇到了障碍。 我知道添加变压器至少有三种方法:1)从库中添加器件、2)通过两个或更多个电感器创建器件、然后通过耦合器件和 K 语句对其进行组合、然后3)使用变压器建模应用程序。 我有兴趣使用第二种方法、使用带 K 语句的耦合部分。 耦合零件通常采用 KBreak 或 K_Linear 符号的形式。 前一个符号位于磁性库中、后一个符号位于模拟库中。
选择 Spice 指令单选按钮后、"K 语句"也称为相互电感语句、通常会写入名为"编辑原理图上的文本"的对话框中。
在此版本的 PSpice for TI 中、我找不到用于打开该对话框的控件、并且帮助文档中似乎没有该信息。
有人能告诉我如何访问该对话框、或者如何在此版本的 PSpice for TI 中添加这样的语句吗?