This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606-REV-6电路板的硬件更改?

Guru**** 2943750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1278950/tida-01606-hw-changes-for-for-tida-01606-rev-6-board

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: AMC3330

团队、
-您能否确认是否需要在 TIDA-01606 - REV-6板上实施第41页列出的硬件更改?
https://www.ti.com/lit/pdf/tidue53
这些更改与什么相关?

-交流电压测量 Vinv 和 VG 没有从原理图中隔离(下面是电源板原理图第4页的截图)。
有什么具体的原因吗?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以向您确认、如果您要使用两个控制卡0039C 运行 TIDA 01606、您需要应用这里列出的硬件修改。

    与电压隔离相关、本参考设计采用电阻分压器方法来测量电压。 如果您希望实现隔离、可以使用 AMC3330解决方案。

    谢谢

    此致

    里卡多