This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951固件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1274131/tida-00951-firmware

需要适用于 TIDA-00951的固件。

如果您可以将其提供至以下电子邮件地址、我们将不胜感激。

bks0013@changwon.ac.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不再支持 TIDA-00951设计、因此从 TI 网站上删除了该设计。 我们目前正在设计400V 到48V、3.6kW 双向 CLLLC 谐振转换器。 另外、我们最近还发布了400V 到54V、3.6kW 单向参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP22951

    这两种设计可用作 TIDA-00951的替代方案。

    此致、

    余盛阳