请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01506 主题中讨论的其他器件: INA240
你好。
我们正在制作一个传输控制单元。 在检查参考设计时、我注意到 INA240用于在阀控制中提供高精度输出。 然而、现成的电磁阀驱动器通常包含用于阀驱动的抖动特性。 我们是需要在软件中为该参考设计提供抖动功能、还是需要在现有的"TIDA-01506"设计中添加硬件电路? 如果同时需要硬件和软件添加件、我非常感谢您为如何实现它们提供的支持