我读过 TIDA-00917设计文档。 在第页 有一个基于齐纳二极管的双电源电路。 我想知道同样的基于齐纳二极管的布置是否可用于具有通用电源的逆变器电路(即、三个自举电路用于顶部开关、一个通用电源用于较低开关)。 我不确定、因为如果底部开关的发射极连接到 COM (也是直流负极)、当底部开关导通时、自举电容器没有充电路径、因为辅助开关的接地连接到负8/5点。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我读过 TIDA-00917设计文档。 在第页 有一个基于齐纳二极管的双电源电路。 我想知道同样的基于齐纳二极管的布置是否可用于具有通用电源的逆变器电路(即、三个自举电路用于顶部开关、一个通用电源用于较低开关)。 我不确定、因为如果底部开关的发射极连接到 COM (也是直流负极)、当底部开关导通时、自举电容器没有充电路径、因为辅助开关的接地连接到负8/5点。

尊敬的 Shishir:
尽管栅极驱动器的输出峰值电流可能高达安培、但平均输出电流相当小。
例如、以输入电容为10nF、单电源为15V、开关频率为20kHz 的 IGBT 为例、除了栅极驱动器本身的电流非常小外、主负载位于 IGBT 的栅极驱动上:I (平均值)= 15V*10nF*20kHz = 3mA。
电源管理 IC 只需要满足栅极驱动器的平均电流(包括其自身的功耗部分)。
高输出 峰值 电流的电源依赖于栅极驱动器 VDD 引脚外部的去耦电容器。 因此、这些电容器需要是高频电容器、并应靠近栅极驱动器放置。
此致、
杰罗姆·尚