This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:AM2732看门狗无法根据预期重新启动

Guru**** 2612495 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275198/tida-020047-am2732-watchdog-cannot-restart-according-to-expectations

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好。
我使用的是 MCU_PLUS_SDK_am273x_08_05_00_24 SDK 中的看门狗_RESET 示例。
现在、我需要将看门狗设置为每4秒馈送一次。
我认为下面的公式对于这个计算是正确的、但在实际操作中、它每3秒复位一次。
我的计算方法有问题吗?

```C
/**
*将自定义配置值写入导入的模块。
*/
watchdog1.$name ="CONFIG_WDT0";
watchdog1.expirationTime = 4000;
//这是我的看门狗时钟配置。
SoC_rcmSetPeripheralClock (SOC_RcmPeripheralId_MSS_WDT、SOC_RcmPeripheralClockSource_XTAL_CLK、8000000);
```

我将使用以下计算公式。




谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给我们的软件团队。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、 期待您的好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我复位值如何随配置的看门狗计时器值发生变化? 它是成比例变化还是差异始终为1秒?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 由于 SysConfig _1.14.0的当前 SDK 版本构造了看门狗无法更改时钟源。 当我增加时钟源外部时、它没有更改  gWatchdogHwAttrs.wdtClkFrequency、这会导致看门狗不更改超接受时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我在外部增加时钟源时

    您能在此处告诉我您的确切更改吗?

    此致、

    考希克