This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050026-23881:FirmPSE 代码可以在我们自己的处理器上运行吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1277382/tida-050026-23881-can-firmpse-code-run-on-our-own-processor

器件型号:TIDA-050026-23881
主题中讨论的其他器件:MSP430F5234

我们已经交付了一个系统、但希望添加您的端口电源管理功能。

我了解 到您拥有  TPS2388x FirmPSE 系统软件生态系统。   特别是、GUI 的输出看起来是一个下载到 MSP430F5234的十六进制文件。

我们如何在我们自己的 NXP 处理器上使用这些代码?  我们是否可以获得 C 语言代码以集成到我们自己的系统中、或者我们必须 在电路板上安装 MSP430F5234和相关硬件?

最好仅获取一段代码来设置和控制4个端口(注意、不是24个端口)的电源可用性。  甚至只是描述哪些寄存器要按照什么顺序写入哪些值的伪代码。  如果我们不得不购买价值1400美元的生态系统并自己生成它。  但是、该输出在您的 MSP430F5234上不可用吗?  我们不想花时间和金钱、只想发现它只在那个 MCU 上有效。

谢谢你。

达林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darin:

    您明白确切地说、FirmPSE 生态系统是使用 MSP430设计的、因此 GUI 输出的应用代码直接用于该器件、与其他器件不兼容。 因此、为了在 NXP 处理器上运行类似的电源管理代码、您需要开发完整的 FW。 我们无法发布源代码。

    TPS23880器件页面上的"设计和开发>软件开发"下有适用于端口电源管理的参考代码、该参考代码具有与 FirmPSE 生态系统类似的端口电源管理固件、但缺少可用作参考的多种功能!

    此致、

    布兰登