请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01004 主题中讨论的其他器件:DS90UB933-Q1、 DS90UB934-Q1EVM
大家好、
我的客户现在正在研究 DS90UB933-Q1。 但以前没有任何经验。
那么、有什么简单的方法可以从传感器获取图像呢?
串行器板 CMOS 图像传感器捕获的图像是否可以仅通过 ds90ub934-q1EVM 显示在 PC 上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户现在正在研究 DS90UB933-Q1。 但以前没有任何经验。
那么、有什么简单的方法可以从传感器获取图像呢?
串行器板 CMOS 图像传感器捕获的图像是否可以仅通过 ds90ub934-q1EVM 显示在 PC 上?
下面的方框图显示了在此摄像头模块设计上测试视频输出的设置。 此设计包含一个 DS90UB933、后者通过 POC 连接到 DS90UB934EVM。 DS90UB934EVM 通过 MSB 对齐的适配器板从 OnSemi 连接到 Demo3评估板、以便 AR0140AT 能够与 DevWare X 软件通信。 可从 DevWare X 软件通过 I2C 反向通道来调节 AR0140AT 成像仪的视频输出特性。 除了视频数据信号链的主要设置外、在 DevWare X 对传感器进行编程之前、还使用 Aardvark I 2C 适配器在解串器、串行器和成像仪上运行初始化脚本。

有关更多说明/注意事项、请参阅 TIDA-01004设计指南的第11-12页。