This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在放置第三方库组件时奎特;不响应奎特(QUOT);奎特(QUOT)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275720/not-responding-when-placing-3rd-party-library-components

主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1LM61460

我尝试使用 PSpice for TI 来模拟具有不同输入电容器的 LM61460-Q1的行为。

我使用的版本是:-

对于电容器、我下载了 GCM。 库文件,然后按照"PSpice for TI: 3rd Party Model Import"视频创建一个符号,分配引脚并配置。 lib 文件。

当我放置此库中的一个组件时、PSpice for TI 出现冻结、Windows 报告称其"无响应"了约40秒。

现在对该组件执行任何操作(移动、旋转、复制、粘贴、添加线路、 移动导线等)将导致另40多个"无响应"。

进一步添加 GCM 电容器还会导致另外40多个"无响应"。  

对原理图进行的其他操作(包括添加 PSpice 库中的元件)不会导致"无响应"。  

电路确实进行了仿真、但在绘制完想要仿真的其余电容器之前、我必须淘汰。

我已经附上了项目的 zip 文件、其中包括 Murata 库文件。    

   e2e.ti.com/.../LM61460_2D00_Q1-PSpice.zip  

请您告诉我如何避免这些"无回应"延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我看看我是否可以重现此行为

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我可能需要和您一起退休。 我的延迟时间更长(可能是由于笔记本电脑较旧)。

    我认为这是因为它的大小. 库文件中包含大量模型。

    尝试提取您需要的内容、然后将其放入您的设计中。  

    我就这样做了。 库、并能够放置该特定的 CAP 多次而不会出现问题。 我没有尝试更新。 OLB、所有这些都在库中显示、但由于我已将它们从.LIB 中删除、因此它们不会正确放置在设计中。

    请告诉我这是否适合您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    抱歉。 我上星期在上面写了一条注释,但出于某种原因,它没有发布。 我很确定我点击了回复,但我也知道我讨厌跟踪电极,因为我的拇指总是无意中击中它。 这就在我身上。

    无论如何、请尝试从.lib 中编辑掉您不需要的模型、看看会怎么样。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我知道您对履带板的定义。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    克里斯