This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21318:关于输出电流

Guru**** 2909500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP20878, TPS23881, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1269698/pmp21318-regarding-to-the-output-current

器件型号:PMP21318
主题中讨论的其他器件:PMP20878TPS23881、TPS2373、

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。 我之所以发布此帖子、是因为该客户的要求规格与此参考设计类似。

在下文所示的术语(10s)中进行高电流(12A)设计时、是否有任何需要注意的事项? 稳定状态下的典型电流为24V/2.5A。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,

    电流好像是12A、持续250us。  对于转换器来说、这是"稳态"、而不是瞬态。  转换器电流限制必须设置为提供12A 的电流。  还必须选择电感器使其不在12A 电流下饱和。  您需要足够的输出电容来提供输出电压的可接受负载阶跃响应。  您需要评估这10秒周期内 FET 的发热情况。  另外、这10秒周期发生的频率是多少?  这个期间也将影响热性能。

    此外、有关24V 输出、请查看 PMP20878。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 感谢您的支持。

    看起来电流为12A (250us)。  [/报价]

    我错了。 您是对的。  

    此外,这10秒周期发生的频率如何?  此期间也会影响热性能。

    我会向客户确认。

    此外、 PSE 端是否有参考设计? 客户对输出过流和过压检测的功能尤其感兴趣。

    此致、

    马萨

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     PSE 端是否有参考设计? 客户对输出过流和过压检测的功能尤其感兴趣。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我确认 以下问题。   客户表示将在90秒内发生。 换言之,每隔10秒-> 90秒重复一次。

    此外,这10秒周期发生的频率如何?  此期间也会影响热性能。

    此外、  PSE 端是否有参考设计? 客户对输出过流和过压检测的功能尤其感兴趣。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    David 目前不在办公室。  

    TPS23881可用作8类电源的 PSE。 TPS23881测试套件需要以下3个部件。 您可以查看主板和子卡参考设计。 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    BOOST-PSEMTHR-007

    TPS23881EVM-008

    USB2ANY

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    客户对输出过流和过压检测的功能尤其感兴趣。  EVM 是否正在考虑提供此类保护?

    此外、在以下条件下是否可以使用 TPS2373? 或者、如果有一款比 TPS2373更适合的器件、您可以向我介绍一下吗?

    我确认 以下问题。   客户表示将在90秒内发生。 换言之,每隔10秒-> 90秒重复一次。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,

    很难说一说在这个占空比下的热性能会是多少。  则必须测量电路板温度。  最低的风险是针对12A 稳态电流进行设计。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我懂了。 我建议客户设计12A 的稳态电流。

    很难判断此占空比的热性能会是多少。  则必须测量电路板温度。  最低的风险是针对12A 稳态电流进行设计。[/报价]

    此外、在 PSE 端、由于 PMP21318具有过流检测功能、您是否具有过流或过压保护参考设计?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我懂了。 我建议客户设计12A 的稳态电流。

    很难判断此占空比的热性能会是多少。  则必须测量电路板温度。  最低的风险是针对12A 稳态电流进行设计。[/报价]

    此外、 在 PSE 端、由于 PMP21318具有过流检测功能、您是否具有过流或过压保护参考设计?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,

    TPS23881具有过流保护。  如果您想对 PSE 输出端进行过压保护、我认为必须对向 TPS23881提供56V 电压的转换器进行过压保护。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David。

    我了解。 感谢您的支持。

    此致、

    马萨