This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tispice 许可证问题、空文件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276357/tispice-license-problem-empty-file

我有同样的问题,一个空的许可证文件,但我有许可证号码(通过邮件)。 如何将该数字转换为许可证文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您查看过去是否发生过此问题。

    您是否遵循了 Jackie 的建议?

    您能否确认该文件存在于 C:\Users\vinayvari\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license\license.txt?

    另请确保您已重新启动计算机并且 PSpice for TI 能够访问互联网。 这可能是代理或 VPN 的问题、因此请尝试禁用代理/VPN。

    结果如何? 这很可能是 Prox/VPN 问题。 本地业务防火墙可能会干扰获取许可证或下载软件进行安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是安装(没有 管理员权限)由于没有 MFC140.DLL 和 MSVCR110.dll 而没有终止、因此我重新安装了这些文件(作为 admin):
    - Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015
    - Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012更新4

    这些错误消失了、但我仍然保留了这个错误:
    (空的许可证文件)。

    错误(LMC-02955)
    文件夹:%APPDATA%\Roaming\Cadence\VBL\TI_PSpice_174\license\license.txt

    那么、是否有办法在不重新安装所有组件的情况下使用"串行号码"、这是一个很长的过程、不能保证成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    如果您在 admin 下安装、则许可证与 admin 帐户(而不是您的帐户)相关联。  

    您应该能够在 admin 下运行、这可能不是您的最佳选择。

    如果可以在帐户下安装 Visual C++,则应该能够在帐户下安装。

    每个许可证有3个不同的安装。 如果超出此范围、您需要让我们禁用您不再需要的计算机。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我设法在没有管理员权限的情况下重新安装 TI-Spice:
    主要问题是缺少需要管理员权限的可再发行的 Visual C++材料。 以管理员身份安装后、一切都在用户空间中朝着正确的方向进行。

    但是、错误消息可能更容易理解、安装程序可能会提前检查缺失的文件、指示实际安装之前要采取的操作、因为无法成功完成。

    谢谢