This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计与开发6.5 DMM。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276814/design-and-development-6-5-dmm

尊敬的团队:  

DMM 规格

1) 6.5位分辨率
2)吞吐量:高达每秒待定的读数
3) 3) DCV - 200mV 至200V 测量。  
4) ACV。  
5)交流频率。  
6) 2和4线电阻。
7)电容。  
8)板应包含79个 DPST 继电器、这些继电器分为两组/多路复用器。

您能否为我们提供任何参考设计的建议、我们将对此进行研究。