This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA TI 热仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276501/tina-ti-thermal-simulation

主题中讨论的其他器件:TPS54308

您好、TI 团队:

我正在尝试为我的设计找到一种热仿真方法(使用 tps54308的24V 至5V 降压转换器)

例如、我正在设法在满载和最小负载下模拟主电感器的温度。

是否有办法使用 TINA TI 来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    通常、电感器供应商应提供电感器的温升信息。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于您的回答、我不认为您理解我的问题...

    我知道供应商在电感器数据表上提供了温升信息。

    我询问 TINA TI 是否可以模拟温升以确认电感器数据表上的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni:    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。    当问题解决后、请单击按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德