This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:使用 DCA1000EVM 进行数据采集

Guru**** 2950020 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276085/tida-020047-data-capture-with-dca1000evm

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、

您好  

如何   使用 DCA1000EVM 板从 TIDA-020047采集数据?

我在 TIDA020047电路板中加载了级联示例: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x。  它运转良好。

此致

阿米内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您可以使用作为 mmWave Studio 一部分提供的 DCA 捕获和控制工具。 用户指南也在同一文档中提供。

    此致、

    考希克