This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7991:将 PMP7991输出电压更改为15V

Guru**** 2551020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7991, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275860/pmp7991-changing-the-pmp7991-output-voltage-to-15v

器件型号:PMP7991
主题中讨论的其他器件: LM5023

大家好、我使用的是专为12V/2A 输出构建的 PMP7991开发板电路。 我想知道补偿网络分压器是否是将输出电压从12V 更改为15V 的唯一修改。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Robert:

    该设计可在5V 到12V 的宽电压范围内工作、所以我认为在15V 就可以了。 但需要对其进行测试才能确保其正常工作。  

    在15V 时、它可能无法提供完整的2A 输出电流。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出上的稳压器设置为大约1.24V 时的"跳闸"、这意味着以相同的电路排列运行转换器会使补偿网络始终"补偿"。 此外、额定输出电容器为16V。 出于这些原因、我认为电路、它的构建方式、不会起作用。 需要调整补偿网络和电容、以获得更高的电压。 现在、QR 引脚上具有过压保护、CS 引脚上具有过流保护、可能必须针对2A 驱动进行调整。 我还不知道,但我会测试,让你知道! 另外、如果我错了、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Robert:

    非常好的一点、我在原理图上没有看到额定电压。

    在补偿方面、测试结果表明环路非常保守、具有很大的裕度、因此我认为增加输出电压应该没问题。  

    过压设置似乎为20V 左右、那应该没问题。

    需要查看过流情况、以了解高达2A 的电流情况是否正常。

    请告诉我测试过程如何以及您是否需要进一步的帮助。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、在不参考补偿网络的情况下、LM5023如何知道输出15V 或12V?