This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:行为问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1273292/pmp20859-behavior-questions

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件:LM5020

您好、

我可以告诉您、当 POE1和 POE2都连接时、电路如何关闭 POE2以使其进入待机模式?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Allan:

    在同时连接了 PoE1和 PoE2的情况下、电路开始工作时、将提供正确的 Vout。 Q9将关断、SS 引脚可上拉至高电平。

    此时、当您关闭 PoE2时、LM5020将继续工作、以保持正确的 Vout。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    此设计没有 PoE 输入优先级。  具有较高电压的端口将提供电源。  如果每个端口上的电压几乎相同、则可能存在某种程度的功率共享。

    谢谢。

    大卫