This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22822:负载调节和交叉调节

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275398/pmp22822-load-regulation-and-cross-regulation

器件型号:PMP22822
主题中讨论的其他器件:LMR36520LM5160

您好、

我想先介绍一下此参考设计的负载调节和交叉调节。 您有测试结果吗? 转换器  LMR36520 是一种峰值电流模式。 我想看看 LM5160等 COT 转换器是否具有更好的调节功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    测试报告效率表中的数据显示了在该电路板上测得的交叉调节数据的范围。 这是为 所有负载都开启或关闭的应用而设计的。 VOUT_REG 上始终没有负载、并在17.9V 时保持稳定。 我认为改变3个10mA 负载不会对交叉调节造成太大影响。 在这些条件下、为了满足+/-10%的输出精度、这些电源轨上预加载了5mA。