This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050000:AEC-Q100替代器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5120-Q1, TPS51220A-Q1, TPS62902-Q1, TPS568215, TIDA-050000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275434/tida-050000-aec-q100-alternative-parts

器件型号:TIDA-050000
主题中讨论的其他器件:TPS568215、TPS5120-Q1、TPS51220A-Q1 、TPS62902-Q1

回顾 TIDA-050000设计、我没有看到可以使用 AEC-Q100建议器件来代替 TPS568215。 是否有通过 AEC-Q100认证的器件可替代此器件?  

另外、我注意到设计表明、从这部分汲取的电流为6.1A。 该电流消耗是如何计算的? 使用 XPE、我可以看到 XQ7A200T 的抽取电流为1.112A。  

TIDA-050000设计设置了多少 Artix-7 FPGA? 该设计适用于一个 FPGA 吗?

对于最多为6个 Artix-7 FPGA 供电、是否有不同的设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为 Q100不会直接替代此器件。  有一个 TPS62872 、这是一个低输入电压器件。  

    还有一个控制器 、例如 TPS5120-Q1、 TPS51220A-Q1

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    正如 Tahar 提到的、如果输出端需要6.1A 电流、则可以使用 TPS6287x-Q1系列。 6.1A 看起来是可以消耗的最大电流、根据 XPE、如果您确认1.112A 的电流消耗、则也可以使用较低电流的器件、例如 TPS62902-Q1。 我已经就假设联系了应用手册作者、如果我得到任何其他信息、我可以告诉您。 但是、看起来该设计针对的是单个 FPGA、需要重复使用更多 FPGA。 请告诉我们 TPS6287x-Q1或 TPS62902-Q1是否满足需求、以及您对此有任何疑问。

    谢谢。
    阿莫德