This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21582:单级 SR

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21582, PMP22087, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275415/pmp21582-single-stage-llc-sr

器件型号:PMP21582
主题中讨论的其他器件: PMP22087UCC256404

尊敬的 TI 专家:

我想使用单个 LLC 级、正如 PMP21582上完成的那样、重新计算 EU 输入电压范围(190VAC-265VAC、36Vout)的谐振回路。

我有200W 的稳态要求、以及360W 的峰值处理能力。 我想管理 CV/CC 控制器的反馈、以 涵盖直流电机所需的大电流脉冲。

是否有任何更接近我需求的参考设计?

除此之外、您认为是否可以避免使用前置(PFC)、例如使用低频 LC 输入滤波器来获得 EN61000-3-2 A 类谐波限制?

最后但同样重要的是、在输出端看到了高电流要求、我会使用同步整流器、这只是为了避免在二极管上使用散热器。

对如何管理变压器有什么建议吗? 是否进行任何更改以保持双路输出、从而重新排列堆叠绕组?    

感谢您的 支持!

吉安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gian:

    我认为 PMP22087 将是更接近您要求的设计。 https://www.ti.com/tool/PMP22087。 尽管为了进行测试、电流检测电阻器保持为0欧姆、但原理图确实显示了 OCP 实现选项。

    对于谐波限值 I 认为这种做法不可行、 无需使用 PFC 电路即可通过。 PMP22087显示了一个大小合适的 PFC。

    PMP22087使用 用于实现同步整流的 UCC24612-2 在次级侧

    对于变压器、您可能必须更改匝数比以匹配新的输出电压并在您要运行的频率下实现共振。 我强烈建议 使用 SIMPLIS 模型 请参阅 UCC256404器件页面上的"帮助"部分。

    谢谢。

    约翰